20.07.2015 10:45 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo, gibt es den keine Lösung ohne dass bei Drücken und Klicken jeweils eine Funktion aufgerufen wird? Ich verwende WinCC 7.2 Vom Support habe ich die Info erhalten, dass im VBS das Handle nicht bestimmt werden kann. Mir wurde eine Lösung mit C-Skript vorgeschlagen, jedoch weiß ich die Funktion nicht einzusetzen. Link vom Support: Funktion Danach könnte ich dann den oben stehenden Code einfügen um das Fenster im Vordergrund zu holen. Kann mir jemand helfen? Danke |
Zuletzt bearbeitet von: michstein_ am: 20.07.2015 10:46:00Zuletzt bearbeitet von: michstein_ am: 20.07.2015 10:47:12Tippfehler |
|
Folgen Sie uns auf