09.04.2015 16:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal ein paar Beispiele aus meiner Programmschmiede! Es sind zwar hier nur vier Ventile, aber das Programm läßt sich ja erweitern. Im Programm Ventilsteuerung überarbeitet werden vier Ventile binär codiert ausgewählt. Das passiert hier über I2 und wird im Meldetext angezeigt. Bin leider gerade auf dem Sprung, aber du kannst ja ersteinmal testen und meldest dich bei Fragen dazu einfach nocheinmal! DateianhangVentilumschaltung.zip (166 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.04.2015 17:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hier schon mal das Schieberegister!DateianhangSchieberegister 1-8.zip (111 Downloads) |
09.04.2015 18:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32631 Bewertung: (4044) |
Hier mal ein fertiges Programm für deinen Zweck. Ich habe die Aus- bzw. Abwahl der Ventile über Softwareschalter gelöst. DateianhangBeregnungssteuerung_6_Ventile.zip (128 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.04.2015 14:48 | |
Beigetreten: 17.03.2015 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
ach so, das wusst ich nicht. habs aber wie gesagt jetzt bischen anders gelöst bekommen. Aber die Tips waren super. kann man eigentlich die zeiten für jeden timer/zähler über ein einziges eingabefeld machen? So dass man nicht jeden einzeln anwählen und ändern muss? Dateianhangventilfolgesteuerung Fertig.rar (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andy_beh am: 10.04.2015 15:37:12 |
|
10.04.2015 17:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo zusammen! ixo65 hat zwar schon ein fertiges Programm geliefert, aber um meinen Lösungsvorschlag ansatzweise zu zeigen im Anhang noch eine Möglichkeit. Ist noch nicht ganz ausgereift, aber es soll auch nur ein Lösungsansatz sein. Eine funktionierende Lösung zwar für nur vier Ventile hatte ich ja schon geliefert. Das Wetter ist aber auch gerade zu schön, um am PC zu sitzen! DateianhangVentilweiterschaltung.zip (104 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 10.04.2015 17:43:54 |
|
Folgen Sie uns auf