05.02.2016 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Das größte Problem wird das Verriegeln und Freigeben werden. Habe dir mal einen Ansatz erstellt. DateianhangSchaltplan1.zip (53 Downloads) |
05.02.2016 23:21 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
hab jetzt mal Q3 als zwingende Nachspülung hinzugefügt. was meint ihr? DateianhangDosierung.zip (52 Downloads) |
06.02.2016 21:30 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Interessante Aufgabenstellung. Daher hab' ich mir auch mal Gedanken gemacht und natürlich "gebastelt". Das größte Problem für die LOGO! sind m.M.n. gleichzeitig eintreffende, gleichberechtigte Anforderungen. Diese können nur sehr schwer innerhalb eines Zyklus verschieden in einen (FIFO-) Speicher einsortiert werden. Die eigentliche Dosierung und das folgende Spülen würde ich mit einer ordentlichen Schrittkette umsetzten. So sind z.B. auch Pausen-/Abtropfzeiten nach dem Dosieren und nach dem Spülen einfacher umsetzbar. Und auch spätere Erweiterungen im Ablauf sind sicher einfacher umsetzbar. Die Messung der Einschaltdauer wurde hier ja schon aufgezeigt. Da sie bei allen Anforderungen gleich ist, lässt sich das seit der 0BA7 gut in UDFs auslagern, um so das Ganze nur einmal erstellen und insbesondere bei Anpassungen nur einmal bearbeiten zu müssen. Wie schon am Anfang geschrieben, hab' ich auch ein Beispiel dafür erstellt. DateianhangVentilsteuerung.zip (46 Downloads) |
Folgen Sie uns auf