24.01.2013 21:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Liebe LOGO!-Gemeinde, dieses Thema dürfte für einige von euch (besonders in Zukunft) interessant sein, so wie bereits aus den beiden folgenden Beiträgen ersichtlich ist. Verbesserung der Eigenstromnutzung in PV-Anlagen mit Überschusseinspeisung.
Vorstellung von fertigen Logo-Projektenvon Bobby Die Schaltung im Dateianhang "DEMO_Ausgleich_der_Betriebszeit_von_drei_Verbrauchern_V01 (0BA5).lsc" mach genau dass, was der Dateiname besagt und ist anwendbar ab LOGO!-Serie 0BA5: Drei Verbraucher und hier insbesondere ein Elektroheizer mit drei separat en Heizstäben werden separat so angesteuert, dass ihre mittlere Betriebszeit nahezu gleich ist. Als Besonderheit wird jedoch kein Verbraucher auf Basis der Betriebszeiten abgeschaltet und ein anderer eingeschaltet (weil dies bei Heizstäben nur zu Verlusten kommt). Die drei Verbraucher / Heizstäbe werden über drei Eingangssignale (möglichst als Stufenschalter: 1 oder 1+2 oder 1+2+3; jedoch nicht Bedingung) gesteuert, wobei die Stufen (im Sinne einer Sollvorgabe)lediglich die ANZAHL der aktiven Verbraucher vorgeben. Jeweils bei ÄNDERUNG der Vorgabe der Stufe werden die Laufzeiten bewertet, so dass stets der verbraucher mit kleinster Betriebszeit EINgeschaltet bzw. der Verbraucher mit größter Betriebszeit AUSgeschaltet wird. Die Steuersignale (der Stufen) können natürlich auch von einer anderen Teilschaltung anstelle von den Digitaleingängen stammen... Die Anwendung ist einfach. So kann diese Schaltung in in oben angegebenem Link einfach durch diese Schaltung ergänzt werden indem diese unmittelbar vor den Ausgänden von Bobbys Schaltung eingefügt wird... Somit sollte mit drei Einzelverbrauchern (ggf. auch mit unterschiedlichen Anschlusswerten)eine Eigennutzung abhängig von jeweiligen PV-Überschuss gut (und dynamisch) möglich sein. Insbesondere ermöglicht meine Schaltung aber die Nutzung eines elektrischen Heizers mit drei Heizstäben (insbes. mit 3-phasigem Anschluss) zur überschussabhängigen thermischen Speicherung des PV-Überschusses in einen bzw. den ohnehin vorhandenen Pufferspeicher. Besonders interessant lässt sich so auch eine dynamische Anpassung der Überschussnutzung im Netz- und Notstrombetrieb (= Inselbetrieb) erreichen... Das Schaltungskonzept läßt sich auch auf mehr als drei Verbraucher anwenden... MfG Betel DateianhangDEMO_Ausgleich_der_Betriebszeit_von_drei_Verbrauchern_V01 (0BA5).zip (361 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf