16.05.2014 12:32 | |
Beigetreten: 29.07.2011 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 32 Bewertung: (3) |
Hallo! Zu deiner Frage; Schau doch mal in diesen Thread: /tf/WW/de/Posts/81801 Gruß Alpecin |
20.05.2014 10:14 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Es wäre hilfreich, wenn die SINUMERIK bekannt wäre. Ist es eine Powerline oder Solutionline? Sollen die Daten direkt in die NC oder in die PLC geschrieben werden? Vielleicht hilft dir der OPC-Beitrag ja schon weiter. Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf