Industry Online Support
Technical Forum
04.05.2012 16:17 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo, Die T-Bausteine sind dazu da die PN-Schnittstelle einer CPU zu bedienen. Die CPs werden mit AG_SEND / AG_RECV bedient. Gruß, Kaulquappe |
04.05.2012 16:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hab es gerade auch gesehen... Konnte man früher nicht mit NetPro etwas basteln das dies ging? Egal soweit hab ichs mal geschafft vielen Dank |
04.05.2012 17:19 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Um mit der Steuerung zu kommunziern brauch ich ja auf der Steuerung einen Port den ich ansprechen kann. Weiss jemand wo man den im TIA11 einstellen kann? |
Folgen Sie uns auf