02.07.2017 19:43 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Stimmt. Hier ist es. Ping Test ist erfolgreich.... |
02.07.2017 19:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Danke.
Ist eine FS3. Habe das im Programm auch geaendert aber geht trotzdem nicht.
Hier das Programm..... Sorry ist ein bisschen wild ;-) |
02.07.2017 19:54 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ja es liegt daran...
Habe gerade ein ganz einfaches Programm aufspielen koennen...
Jetzt geht die Suche los!!
DAnke |
02.07.2017 19:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Wie kann ich das Programm hochladen? |
02.07.2017 19:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4199)
|
Du musst die LSC-Datei zippen und anhängen wie einen Screenshot. |
02.07.2017 20:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hier das wilde Programm.... ;-) |
02.07.2017 20:06 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hier |
Zuletzt bearbeitet von: mrequality am: 02.07.2017 20:19:30 |
|
02.07.2017 20:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4199)
|
Du hast mehrere Fehler in deinem Programm. Als erstes hast du die Hardware nicht von LOGO!8.FS04 auf 0BA8.Standard umgestellt. Als nächstes (meine Vermutung): Du hast mehrere nicht abgeschlossene Blöcke in deinem Programm. Unten rechts gibt es in der Software ein Symbol mit "i". Wenn Fehler oder Hinweise vorliegen, wird dieses animiert. Klick darauf, und es öffnet sich das Info-Fenster. Schau dir das angehangene Video an. DateianhangInfo.wmv (69 Downloads) |
02.07.2017 20:43 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Klappt/\.
Tolle Hilfe. DANKE |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf