15.06.2018 13:05 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Könnte jemand genauer ausführen, wie das mit den 2 S7-Verbindungen gemeint ist? Eine Verbindung zum OPC-Server hinzufügen, wie üblich und eine zweite zu ... IE-Allgemein? Oder beide zum OPC-Server? Mit jeweils der selben IP-Adresse der S7? Ich kann mir nicht vorstellen wie und wäre für Hilfe dankbar. Schöne Grüße, Gerald
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.06.2018 08:03:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.06.2018 17:31 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 15.10.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Hi Gerald, hier muss man zwischen den verschiedenen Ständen der S7-1200 unterscheiden.
Mehr muss eigentlich nicht getan werden. |
18.06.2018 16:01 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 15.10.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Aber die 1500 wird dir im Adressraum schon angezeigt? |
20.06.2018 16:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Problem gelöst ! Hallo Leute, ich möchte zusammenfassen welche relevanten Informationen ich bekommen habe, damit der OPC DA Zugriff auf eine S7-1500 schließlich klappt. Grundvoraussetzung für den Zugriff vom PC aus ist, dass die S7-1500 richtig konfiguriert ist:
So. Nun zur PC-Seite: Die FAQ "Wie binden Sie eine PC-Station an eine S7-1500 CPU oder S7-1200 CPU mit Firmware V4 oder höher an, wenn Sie einen OPC-Client verwenden, der nur OPC DA unterstützt?" verweist auf ein detailliertes Dokument, welches als Informationsquelle nicht schlecht ist. Anmerkungen zu genanntem Dokument: Folgende Dinge müssen beim projektieren beachtet werden:
Nachdem das erzeugte XDB-File über den Konfigurations-Manager geladen wurde, kann per OPC DA auf die S7-1500 zugegriffen werden. Wichtiger Hinweis zum OPC-Scout Programm: Bei einer S7-1500 wird man im OPC-Scout nie einen Datenbaustein finden. Aber man kann sich in der Anzeige Items für einzelne Datenpunkte mittels direkter Adressierung anlegen, und auf die kann man dann zugreifen (lesend/schreibend). Ich hoffe diese Infos sind für jemanden hilfreich. Schön Grüße, Gerald |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 21.06.2018 10:36:58Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf