06.07.2018 14:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Damen und Herren, Verbindung zu ET200S "SIE.6ES7151-8AB01-0AB0" mit "PC" kann nicht erstellt werden. Am Donnerstag, den 05.05.2018 könnte ich der Verbindung Punkt zu Punkt oder mit Switch von SIE.6ES7 151-8AB01-0AB0 mit PC erstellt. Aber heute den 06.07.2018 kann keine Verbindung zu ET200S , SIE.6ES7151-8AB01-0AB0 mit PC erstellt werden. Der Profinetsanschluss leuchte nicht, wenn ich Profinetkabel anschließ, ich habe Kabel getäuscht, nichts, alles Mögliche versucht, nichts.Aber ich kann die Verbindung Punkt zu Punkt vom PC zu HMI erstellen. Ich vermute, dass der Profinetsanschluss von SIE.6ES7151-8AB01-0AB0 defekt sein könnte. Oder woran kann das Problem liegen bitte? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit nur der Profinetsanschluß zu testen? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeit die Verbindung zu ET200S, SIE.6ES7151-8AB01-0AB0 mit PC kann zu erstellen? Bitte könnt ihr mir vielleicht was dazu sagen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.07.2018 10:18:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.07.2018 11:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Patch Kabel wird verwendet. Ich vermute, dass der Profinetanschluss defekt ist, weil es ein Tag voher funktioniert hat. |
Folgen Sie uns auf