18.04.2018 08:17 | |
Beigetreten: 19.03.2017 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, nachdem ich es gestern doch nicht mehr geschaft habe, heute die Bilder wie das bei mir ist. Ich muss dazu sagen, dass sogar noch eine S7-1200 mit drin ist. Also ich kann sowohl von der S7 als auch von der Logo aus auf das HMI zugreifen, ohne Probleme. Leider weiß ich nicht, wie man direkt Bilder hier anzeigen kann.. Deshalb sind die Screenshoots als Anhang... Im 1. Bild sieht man die Anzeige, die ich habe unter dem reiter "Verbindungen". Ich habe da nur eine S7-200 Verbindung. In HMI_4 sieht man das ganze dann in der Netzansicht. Die Verbindung "S7_Verbindung_LOGO" ist die Verbindung zur Logo. Soweit ich das weiß, ist alles genauso wie in dem Beispiel von Siemens. Die andere Verbindung, ist für die S7-1200. In HMI_5 wurde der Haken bei "Besondere Verbindungseinstellungen - Aktiver Verbindungsaufbau" entfernt. Ich glaube ich habe mal irgendwo gelesen, dass der weg muss. Bei HMI_6 dann mal die "Adressdetails". Nun, in HMI_7, sieht man die Einstellung in der Logo unter dem Punkt "Ethernet Verbindungen". Dort muss eine neue Verbindung vom Typ "S7-Server" angelegt werden. Dann IP des Panels eingeben (bei mir ist das 192.168.10.5) und mit dem Klick auf "Mit Operator Panel (OP) verbinden" ändert sich der TSAP automatisch auf 2.00. Wichtig ist natürlich, vorher die IP am HMI ein zu stellen. In dem Beispiel steht das so nicht, aber ich habe das so gemacht und es funktioniert so. Da das ganze auch schon eine ganze weile her ist, meine ich mich zu erinnern, dass es auch so wie im Bsp. von Siemens funktioniert hat. Sicher bin ich mir da aber nicht. Ich habe es dann so gelassen, denn: "Don't touch a running System" DateianhangHMI.zip (159 Downloads) |
Folgen Sie uns auf