Industry Online Support
Technical Forum
24.02.2012 09:49 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190) |
Hallo Norwid, die Anbindung einer S7-300 anPCS 7 ist im PCS 7 Umfeld nichtvorgesehen, dennoch gibt es diese Anforderung sehr wohl.Leider kann man hiernicht auf gewohnte PCS 7 Mechanismen zurückreifenund muss an der ein oder anderen Ecke etwas umdenken. Gerade das Anbinden einer S7-300 and eine S7-400 H Maschine benötigt etwas Know-how, daoft die S7-300 einfach nur an die S7-400 angebunden wird. Allerdings wird hierbei oft ein mögliches Umschalten der H-Maschine von der einen CPU auf die andere nicht bedacht und die Verbindung istauf einmal weg. Hierzu wird ein Baustein benötigt, der dieVerbindungpürft und im Bedarfsfall umschaltet. Der Bausteinund desen Beschreibung ist kostenlos und für jedermann im Internet downloadbar: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19537149 Eine Anschauliche Darstellung und Beschreibung wiedieser Baustein "H-Status" angebunden wird ist im Anhang sehr gut beschrieben (Auszug aus einem Siemens internen Dokument). Bitte Anhang beachten! Grüße DateianhangH_Connection.pdf (82 Downloads) |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf