18.02.2010 12:54 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo jamez, habe Dir mal zwei Beispiele entworfen. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (157 Downloads) |
18.02.2010 14:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Tom vielen Dank es ist ein prima Ansatz schaue es mir genauer an und kann konkreter werden aber so habe es ich mir vorgetellt Variante 2 |
07.03.2010 16:22 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo jamez, Du musst Deine Schaltung etwas besser beschreiben! Was hast Du schon erarbeitet? Bitte stelle Deine Schaltung mal hier rein. Welche Logo kannst Du verwenden (0BA5 oder 0BA6)? Hab noch mal was ergänzt. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (125 Downloads) |
18.04.2010 07:27 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Ich sage nur, schaue in Betels Beispiele. Das ist eine Aufgabe, die es schon mal gab. LG Robert |
22.04.2010 01:28 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Habe keine Ruhige Minute mehr gehabt. Musste immer über diese 500 Liter nach denken. Habe mich mahl hingesetzt und was gebaut. Schaue hier.Dieser Zähler dürfte eigentlich nie auf 0 kommen und wenn er einmal aus war nie wieder auf 100% bz. 500 Liter. Nur sollte der Takt nicht auf 1 Sec Stehen ( ist jetzt nur wegen der Demo ) sondern Später auf Takt jede Minute oder Sogar auf Takt jede Stunde stehen sonnt ist er nach999999 Zyklen zu ende und müsste neu gestartet werden. Dateianhang500_Liter.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Virago1711 am: 22.04.2010 01:29 |
|
Folgen Sie uns auf