14.11.2010 16:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
[snip] ... Du kannst natürlich von Bausteinen Infos auf dem TD anzeigen lassen. Hier findest du einige Beispiele, ganz unten zum TD. Und hier ist auch einiges an Info, gut beschrieben, leicht verständlich. |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 15.11.2010 09:50Antwort gesplittet |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.11.2010 20:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nein, Zählerstände lassen sich auch auf dem Display anzeigen. Schau dir bei der pdf mal ab Seite 58 das Thema Meldetext an. |
15.11.2010 04:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das wird sich schwer gestalten lassen, Logo-Soft und Kabel ist bei den mittlerweile vielen Funktionen schon ein Muß. Ohne wird das nichts. |
15.11.2010 10:24 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo tm86, nach Splitten wird´s hier mal wieder übersichtlicher. Ich denke eine deiner Fragen war, kann man die Werte von Blöcken die im Display der Logo angezeigt werden auch ohne PC verändern? Ja. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17614077 War hier auch schon an anderen Stellen zu finden. mfg. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf