03.04.2012 16:00 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Für das ">" Zeichen könntest du dir einmal die Funktion "Analogkomparator" anschauen. Sollte dir weiterhelfen. |
03.04.2012 17:13 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo dhc-beaver, schau mal, ob Du damit etwas anfangen kannst. |
03.04.2012 21:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, eine allgemeine Lösung für Wertvergleiche, wie < oder >, habe ich bereits unter /tf/WW/de/Posts/46805#top veröffentlicht... Wenn ich darüber hinaus die Ausführungen in der Eröffnungsfragestellung korrekt verstehe, dann wird auch hier wieder ein 3-Punkt-Schritt-Regler zur Ansteuerung des Aktors abhängig von der Temperatur benötigt....Deinen Vorkenntnissen entsprechend empfehle ich deshalb (neben der Durchsicht der "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" und der Beiträge in der TAG-Liste LOGO_Ergänzung_LINK-Sammlung) insbesondere die Anwndungder Angaben, Schaltungen ind Beitragslinks zu meinem entsprechenden Beitrag: "Konzepte + Schaltungen einer Mischeransteuerung (PD-3-Punkt-Schritt-Regelung)" zur Lösung deiner Aufgabenstellung! MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 04.04.2012 17:55Links ergänzt... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf