08.03.2011 09:40 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo, Vorteil des S7-Protokolls ist die einfache Einrichtung. Das heißt,am Verbindungspartner ist keine Aktion notwendig. Der aktive Partner hat lesenden und schreibenden Zugriff. Für performante Kommunikation ist aber das ISOonTCP-Protokoll zu empfehlen. Brauchbare Applikation zum Performancevergleich: http://www.automation.siemens.com/perfdata/perfdata.aspx?version=18&lang=de lg Luigi _____________________________________________________________ Es gibt auch den Bewertungsbutton |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.03.2011 11:04 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Luigi_KSI, dann wäre das ISO - Protokoll sogar noch etwas schneller, weil das Frame nicht erst in ein TCP/IP Paket eingepackt werden muss. Nicht jeder S7 - CP unterstützt das ISO- Protokoll und die PN -CPUen glaube ich gar nicht mehr. Was man aber für den Umtausch alter S5 -SPS`sen wohl vorgesehen hat, ist das ISOonTCP-Protokoll mit PN-CPU. Implementierung des FETCH/WRITE Dienstes in einer S7-CPU mit PROFINET Schnittstelle Bei alten S5 - CP`s die in dem Zusammenhang nur auf Layer 2 kommunizieren, klappt das dann aber vermutlich wohl nicht mit einem Austausch ? |
08.03.2011 12:20 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
|
08.03.2011 12:49 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Also dass die CPs auf kurz oder lang auslaufen hab ich auch schon gehört... |
Folgen Sie uns auf