25.02.2013 19:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Nutnic, hast Du denn PLCSim überhaupt installiert? |
25.02.2013 20:59 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ja, der ist installiert. Ich sehe die CPU und die Ein und Ausgänge. Gruß Nutnic |
25.02.2013 21:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal hier ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.02.2013 19:13 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, Der Simatec Manager ist in der Version 5.5 + SP2 und der Ausgabestand K5.52.90 Der S7-PLCMIS ist die Version V5.4 + SP5 + Upd2 Korrekturstand K5.4.5.2 Brauchst du noch mehr ? Gruß Nutnic Dateianhangsrceenshot.pdf (150 Downloads) |
27.02.2013 20:40 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Nutnic, ich glaube, aufgrund Deines Versionsstands Deiner Software gibt es den Menüpunkt "CPU Zugangsknoten wählen" nicht mehr. Du mußt eigentlich, wenn ich das Handbuch richtig verstehe, nur noch die Schnittstelle einrichten. Falls Du das Handbuch fürDeine Version nicht hast, hier ist der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54667828 |
01.03.2013 18:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank das hat das Problem behoben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.03.2013 18:51 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Nutnic, freut mich, daß ich Dir helfen konnte. Schönes Wochenende. |
Folgen Sie uns auf