Industry Online Support
Technical Forum
26.03.2013 15:08 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, bei Siemens gar nicht da so ein Erweiterungskabel nicht von Siemens angeboten wird. Gruß Helmut |
26.03.2013 17:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn man diese "Bastellösung" anständig verarbeitet sollte es da im Grunde keine Probleme geben... So sind max. 2m zwischen Erweiterungsmodulen möglich..... schau mal in meine Signatur: Logo-Bus-Verstärker Es gibt auch die Möglichkeit 2 Logo's über Ausgänge und Eingänge zu verbinden, Lösungen gibt es im Forum.... waren von Betel. Wenn Geld nicht so eine große Rolle spielt, kannst aber auch 2* 0BA7 vernetzten. |
Folgen Sie uns auf