18.03.2010 12:46 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
So ähnlich hat das auch LOGO!Barbarian im englischen Forum gemacht: /tf/WW/en/Posts/38445#T185465 Somit bekommt man 27 Ausgänge. Einen Analogwert (Temperatur, Zählerstand,...) könnte man z.B. als Spannung 0-10V von einer zur anderen LOGO! übertragen. Wenn es allerdingsum mehr als 2 LOGO!´s geht ist derzeit KNX/EIB die einzige Möglichkeit bei der LOGO! Allerdings gibt´s z.B. eine SIMATIC S7-200 bzw. S7-1200. |
31.03.2010 08:26 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mach doch mal nen Plan von deiner Lösung... |
03.05.2015 19:14 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo, hier das Beispiel. LG |
03.05.2015 19:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32865 Bewertung: (4063) |
Über 5 Jahre für die für die Lösung? Man hast du ein Durchhaltevermögen.... |
Folgen Sie uns auf