09.03.2017 11:06 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1320 Bewertung: (41) |
dann ist aber auch das "Durchblättern" mit den Pfeiltasten nicht mehr möglich ? |
09.03.2017 11:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Im Anhang mal ein Beispiel, wie man so ein Menü aufbauen kann. Im Hauptmenü wählst du mit 2 F-Tasten durch das Menü, mit dem Untermenü wählst du im jeweiligen Menümeldetext mit den Cursortasten Rauf/Runter den Untermenüpunkt an. Dabei musst du dann ESC + Cursortaste Rauf oder Runter drücken. Fügst du jetzt noch weitere Meldetexte außerhalb des Menüs ein, die ständig aktiviert sind, kannst du dann zwischen aktivem Menümeldetext und den anderen aktivierten Meldetexten mit Cursor Rauf/Runter blättern (ohne ESC). DateianhangMenü_zum_Schalten_von_16_Lichtbändern.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.03.2017 11:51:25Anhang vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.03.2017 13:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Äh, verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch im ersten Beitrag etwas von Funktionstaste geschrieben. |
Folgen Sie uns auf