06.04.2016 15:32 | |
Beigetreten: 11.10.2007 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (5) |
Hallo Logo-isten. Beim Verweis auf eine Speichernde Einschaltverzögerung B001 benötigt man einen V/R-Zähler, um das Einschaltsignal per Verweis abfragen zu können. Solange man sich im Sekundenbereich von B001 bewegt, funktioniert das sehr gut. Hab mit den Parametern des V/R Zählers schon herumgespielt aber Lösung habe ich noch keine.... Habe eine Übersichtsschaltung hinzugefügt, weil die gesamte Schaltung zu komplex wäre. DateianhangVerweisfehler.zip (60 Downloads) |
lg Rupert |
|
06.04.2016 16:40 | |
Beigetreten: 11.10.2007 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (5) |
OK, danke - demnach nicht lösbar. |
lg Rupert |
|
06.04.2016 16:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Das Ganze sieht dann so aus wie im Video. Beachte, das dann bei B001 in der Simulation nicht mehr 00:01h sondern 01:00h steht. DateianhangStunden.wmv (50 Downloads) |
06.04.2016 16:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Bei dem von dir hochgeladenen Programm wird ohne Einschalten die B001 nicht aktiviert. Im habe mal die Simulation mit einer weiteren Einschaltverzögerung versehen, damit man sehen kann, wenn die Minute rum ist. In deinem Originalprogramm: Welche Blocknummer hat denn da die entsprechende Einschaltverzögerung? DateianhangTest.wmv (52 Downloads) |
06.04.2016 17:17 | |
Beigetreten: 11.10.2007 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (5) |
Der wesentliche Teil der Schaltung sieht so aus |
lg Rupert |
|
Folgen Sie uns auf