24.01.2011 15:46 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hi, wir haben als Alternative eine CP343 eingebaut. Tschö dennis
|
25.01.2011 06:59 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, leider habe ich immer noch keine PN - CPU, so das ich Dir nur begrenzt helfen kann. Ich habe das Projekt von J_Bell versuchsweise in PLCSIM geladen. Fragen:
Hier ein Link mit Beispielen für die Einstellungen in Hyperterminal - Empfängst Du dann in Hyperterminal zyklisch Daten. (Das Sendefach ist 18 byte breit, beginnt im DB1 ab Adresse 0) In Hyperterminal musst Du zyklisch den String "This is a test" empfangen können. - Wenn Du einen String via Textdatei über Hyperterminal Richtung SPS sendest, musst Du darauf achten, dass der String genauso lang ist, wie das dafür eingerichtete Empfangsfach (DB1.DBW20 -29). Also immer nur 10 Ascii Zeichen mit Hypert.senden. TCP/IP funktioniert streamorientiert. - Hast Du im OB1 ACT auf True gesetzt ? - J_Bell schreibt: nach erfolgreichem Send bzw. Receive die Funktionen abgeschaltet... Ich glaube wenn man das nicht haben möchte, muss man im OB 1 den unteren Teil auskommentieren. - Hast Du in der HW-Konfig das Taktmerkerbyte 10 angelegt ? - Hast Du die Stations IP-Adresse in der HW-Konfig angepasst ? - Welche CPU verwendest Du ? - Hast Du diesbezüglich die benutzte Schnittstelle (Z.B.CPU 319) bei der Verbindungsprojektierung angepasst ? |
27.01.2011 09:34 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Anita01, hat es geholfen ? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf