01.02.2011 16:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich schaue auf die Ausgänge => Nur Busy ist an => Done kommt nicht auf True, da ich eine Abfrage nachgeschaltet habe, dass der M20.0 zurücksetze, wenn ein Done kommt. Habe eine Wireshark-Datei beigefügt. Da das Format pcap das Siemens-Foum nicht akzeptiert habe ich es als pdf umbenannt. Mann sieht der Versuch des Kommunikationsaufbaus, aber dieser kommt nicht zustande! Das UDT ist als aktiver Teilnehmer eingestellt und die Lenze-Steuerung als Server (hatte mit CP auch funktioniert) Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß Anita Dateianhang2011_02_01TCP_315F_3200.pdf (79 Downloads) |
04.02.2011 14:54 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Anita, ich muß gestehen... das ist in dem Fall abhängig ob die Verbindungsprojektierung aktiv oder passiv ist... je nachdem wird der entsprechende Port verwendet. Du kannst es auch gerne vergleichen mit dem OUC Wizard, dort wird die Information schon im DB / in einer UDT zusammengefasst. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf