19.01.2011 07:46 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi Tamara, ab S7-PLCSIM V5.4 SP3 ist die Funktionalität: Mehrfache Startbarkeit (Multi-Instanzfähigkeit) und Kommunikationsunterstützung zwischen den simulierten CPU (Simulationsinstanz) enthalten. siehe auch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36068796 Dies ist das gesuchte Feature, was du benötigst! Hinweis: Es gibt auch schon das SP4. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44230004 |
19.01.2011 07:59 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Wenn ich gut Frage verstand Wie kann eine Kommunikation zwischen zwei CPU-Baugruppen simuliert werden? Best regards, Hristo Mihalev |
Folgen Sie uns auf