21.11.2008 13:24 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo UD_PLC, zuerst mal können Wir zwar gerne über die S7-318 diskutieren, allerdings das die S7-319 eine S7-400 wäre intern wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Die S7-319 besteht zum einen Teil aus dem Prozessor der in der S7-315 den gesamten Prozess abwickelt, in der S7-319 arbeitet dieser aber "nur" den E/A Datenverkehr ab. Die S7-300 ist und bleibt keine S7-400, auch wenn die CPU 319 schon verdammt schnell ist, selbst für einige S7-400 Versionen. Was Deine Fragen angeht bezweifle ich ernsthaft das Du mit einem Baustein für AG_SEND / AG_RECV oder AG_LSEND / AG_LRECV aus der S7-400 Libeine Datenübertragung zwischen der CPU und einem CP in der S7-300 betreiben kannst. Es würde mich wundern, denn die Datenübertragung über die Rückwandbusse ist zu unterschiedlich. Was man sogar an der Größe der Bausteine gut erkennen kann. Auch wenn ich mir vorstellen könnte das man lieber die S7-400 Bausteine in der S7-300 verwenden möchte.... gerade wegen der Größe im Speicher. Wenn man weiter überlegt wäre es schon sehr interessant das die kleinen Ethernet CP’s der S7-300 sowohl den S7-300 Bus als auch den S7-400 unterstützen sollten... wenn ich Deinen Ausführungen folge, gar nicht zu Reden davon das über den kleinen Rückwandbusverbinder das an Daten übertragen wird was über den riesigen Rückwandbus der S7-400 geht... ... langsam wird es zu viel für mich, da streikt selbst meine Fantasie. Der Einsatz des FC 5 / FC 6 in der S7-300 ist natürlich eine Frage der CP, allerdings muß man um einen CP zu finden der sowohl FC 5 / 6 als auch FC 50 / 60 braucht sehr weit in die Geschichte zurück gehen, die CP’s würden dann aber garantiert nicht mit der CPU 317 oder gar CPU 319 funktionieren, weil sie dafür wirklich zu langsam sind. Wenn Du Dich für das Verhalten der FC’s interessierst könnte ich Dir noch diesen FAQ ans Herz legen: Was bedeutet der Status "80B0" beim Aufruf der Kommunikationsbausteine FC5 / 50 "AG_SEND/AG_LSEND", FC6 / 60 "AG_RCV/AG_LRCV" bzw. FC10 "AG_CNTRL" in der S7-300 Station? Viel Erfolg. J_Bell |
Folgen Sie uns auf