Industry Online Support
Technical Forum
29.03.2013 10:53 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo! Habe folgendes Problem!! Ich habe einen Osram Toch Dimm für LED 10-24V(Link zum dimmer http://www.osram.de/media/resource/hires/313204/addon-technical-information-oti-dali-dim10-24-vs20-osram-(g).pdf)an dem ein Led Band angeschlossen ist.Dieser Dimmerwird mittels einesTaster gechalten bzw. gedimmt!! Volgendes problem: Ich möchte eine Status LED beim Taster einbauen ob das LED Band eingeschaltet ist oder nicht! Taster kurz: licht ein Taster lang wenn licht ein: licht dimmt langsam herunter! taster kurz: licht aus Taster lang wenn licht aus: dimmt langsam hoch Kurzgesagt Status LED ein wenn licht ein bzw. gedimmt. StatusLED aus wenn licht aus!! Da die Ausgangsspannung vom Dimmer variabel ist kann ich nicht direkt ein relais nachschalten wo ich einfach den zustand des LED Bandes abnehmen kann. Meine Frage wie kann ich das am besten mit der Logo lösen da ich diese so und so schon eingebaut habe!! mfg Mario |
Folgen Sie uns auf