30.01.2015 08:58 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4777 Bewertung: (123) |
|
11.02.2015 09:44 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Ja, seit gestern Abend Sorry, dass ich mir mit der Antwort so lange Zeit gelassen habe. Ich habe die Version 0.3 von LogoControl veröffentlicht, welche nun die Unterstützung von Analogwerten als größte Neuerung mit sich bringt. Theoretisch war dies ja bereits in Version 0.2 durch Setzen von Attributen möglich, praktisch hat dies jedoch ein Bug bei Schreiben in die Logo erfolgreich verhindert Dieser Bug ist nun behoben. In der neuen Version gibt es außerdem die Möglichkeit die von der Logo gelesenen (ganzzahligen) Werte per "gain" und "offset" Eigenschaften zu skalieren. Über den Webservice werden dann nur noch die fertig skalierten Werte (Gleitkommazahl) zurückgegeben bzw. beim Setzen von Werten rückwärts skaliert. Damit kannst du z.B. den Analogwert 0-1000 der Logo mittels gain=0.1 und offset=-50 in den Bereich -50.0 bis +50.0 skalieren, was du vermutlich gerade für die Temperaturanzeige benötigst. Lies dazu bitte den Artikel "Konfiguration". Ein solches Attribut sieht nun beispielsweise wie folgt aus:
|
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 11.02.2015 09:53:31Links ergänzt |
|
Folgen Sie uns auf