27.08.2019 06:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
[snip] Jetzt habe ich noch ein neues Problem... Es gibt Aktionen bei denen etwas an der Mausposition geöffnet wird (Dropdown Auswahllisten) - da die Mausposition aber nicht über alle Monitore abgefragt wird sondern bei jedem Monitor wieder mit "0" beginnt wird das immer nur auf dem Hauptmonitor geöffnet, auch wenn es auf einem anderen Monitor angeklickt wird. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Chris689 am: 08/27/2019 06:50:31Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/27/2019 10:26:51Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf