Industry Online Support
Technical Forum
22.02.2008 16:16 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi , warum es nicht geht, das muss man andere Fragen (Siemens?).Ich weiß nur das es nicht geht. Du must kein "PROFIBUS" verwenden, nur das violette Kabel (das geht auch für MPI). Wenn Du ein TP177B PN/DP verwendest, dann kannst Du auch per "Ethnetkabel" kommunizieren. -> Ich glaube jetzt nur nicht, dass eine CP314 das unterstützt! (eventuell mit einem CP) Also nichts für ungut. Besorg Dir am besten so ein Kabel und dann gehts. Schau auch mal auf die Customer Support Seiten. Da findet man auch so mache nützliche Info -> http://support.automation.siemens.com Gruß |
26.02.2008 11:26 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
hallo, ich habe immer noch keine Verbindung!!!! ich weiss nicht, was ich da falsch mache aber schau euch mal die Datei an. welche Einstellungen müssem vorgenommen werden? DateianhangWinCC-Konfig.pdf (120 Downloads) |
26.02.2008 15:30 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Colonel, ich hab mal ne Frage, was siehst Du wenn Du über die CP 5611, denk ich das Du die als MPI Schnittstelle hast, mal erreichbare Teilnehmer über MPI suchst. Dass kannst Du auch über STEP 7 machen, siehst Du da denn die ganzen Teilnehmer die Du vermutest? Wie sieht es denn aus in den Transfer Settings in Deinem TP? Steht da denn schon MPI als Bus eingerichtet und die Adresse 2 bei der Baudrate von 187,5 kBit? Im Handbuch vom TP steht sowas auch gut beschrieben. TP 177A, TP 177B, OP 177B (WinCC flexible) Viel Spaß beim schmökern. Viele Grüße J_Bell |
26.02.2008 16:08 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
ich möchte das TP Laden bzw. das programm was und SIMATIC auch über TP Visualisieren |
Folgen Sie uns auf