23.04.2013 20:12 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo, suche eine Visualisierungs-Sofrtware für meine Logo, mit der ich auch Zählerwerte darstellen kann. Jemand eine Idee?? |
24.04.2013 08:37 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo aquaa, Du hast eigentlich die Möglichkeit das Display der LOGO! oder zusätzlich ein LOGO! TD zu benutzen. In der Werkzeugleiste auf der linken Seite findest Du unter "Sonstige > Meldetext" Funktionsblöcke, mit denen Du Werte, Balkendiagramme, Stati etc. anzeigen kannst. Beispiele findest Du z.B. hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21689394 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23588559 Schreib doch mal, was Du genau machen willst. |
24.04.2013 20:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo aquaa, in einem anderen deiner Deiträge/Anfragen hast du angegeben, eine LOGO!-0BA6 zu verwenden. Da kannst du alle hier im Forum veröffentlichten Loggerprogramme verwenden und zum Übertragen der aktuellen Zählerwerte die 6 Analogmerrker verwenden. Wie dies geht - suche mal nach " Zähler loggen LOGO" -und siehe meine Antwort im ersten aufgelisteten Beitrag....oder vgl. den Anhang hier... MfG Betel DateianhangDEMO_Zählerwert_loggen (0BA5).zip (54 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf