30.08.2011 04:40 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Dies kommt auch ein wenig drauf an, welches WinCC du hast/nutzt. Mit dem WinCC aus den Logo Starter-Kits kannst du nur die KTP*** Panels programmieren, sogn. Basic-Panels. Das 400er ist monochrom, hat 4 Tasten und Touch. 600er gibt es in Farbe und monochrom, hat 6 Tasten und Touch. ... nach oben keine Grenze, auch was den Preis angeht. Irgendwo hat mal ein User (McMuffin ?) eine Übersicht eingestellt, wo man sehen konnte welches Panel mit welcher WinCC -Version programmierbar ist. Ich denke aber, daß jedes Panel, welches mit dem S7-200 Kommunikationstreiber arbeitet und ne Ethernetschnittstelle hat, mit der Logo zusammen arbeiten kann.... |
Versuch macht kluch .... |
|
30.08.2011 09:08 | |
Beiträge: 496 Bewertung:
|
Auf dieser Seite gibt es eine Übersicht, welche Panels mit welcher Software zu projektieren sind. HIER KLICKEN! Grundsätzlich kann man sagen, jedes Panel mit einer Ethernetschnittstelle, kann an einer LOGO! 0BA7 betrieben werden. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 30.08.2011 09:11Link editiert |
|
30.08.2011 22:17 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Steht ja auch auf der Siemens-Seite. :) |
30.08.2011 22:55 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Info. LG Michael |
Folgen Sie uns auf