20.01.2015 21:33 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hilfe DateianhangHotpot versuch1.zip (70 Downloads) |
20.01.2015 21:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 32811 Bewertung: (4060) |
So wir der Zähler auf den Parameter ON eines Schwellwertschalters in V8 verwiesen. |
20.01.2015 21:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 32811 Bewertung: (4060) |
Habe die Datei mal geändert, um dir zu zeigen wie man über das Display einen Wert verändern kann. In der Simulation Doppelklick auf das Sollwertfeld im Display, Wert ändern und OK. In der RUN der Logo: Meldetext mit dem zu änderndem Parameter anwählen. Dann die ESC-Taste länger 2s drücken. Der Cursor springt in das Eingabefeld, mit OK übernehmen. Dann mit Cursor Rauf / Runter den Wert verändern. Wenn fertig, OK drücken. DateianhangHotpot_mit_Meldetext.zip (72 Downloads) |
21.01.2015 07:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 32811 Bewertung: (4060) |
Hier mal ein Vorschlag für eine 3 Punkt-Regelung. Den Sollwert und die Hysterese kannst im Parametriermodus über das Display verstellen, in 0,1 °C-Schritten.
Dateianhang3_Punkt-Regelung.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf