09.08.2015 15:49 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 25.11.2020 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Moin Moin, Ich weiß das es ein leidiges Thema ist ist und es auch schon 1000 mal angeschnitten wurde.... Ich habe das Problem mit einem Netzwerk an 0ba8 das wenn ich einen NI über Netzwerk mit einem NQ Verbide ja nicht mehr direkt eine Adresse Vergeben kann, aber wie kann ich den Zustand dann auf einem HMI auslesen? ohne Merker einzusetzen. Ich hab im Anhang mal eine exel liste rein gemacht die bestimmt auch falsch ist. Könnte da bitte mal jemand drüber schauen und mir helfen..... Danke schon mal im vorraus Grüßle und einen schönen, Sonnigen rest Sonntag noch Sebbl DateianhangVM.zip (85 Downloads) |
03.11.2017 07:32 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 22.01.2021 Beiträge: 4421 Bewertung:
|
Neue Frage von Taifuhn wurde in ein separates Thema mit dem Titel VM - NI 6.3 wird permanent aktiviert und geht nicht mehr aus gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf