Industry Online Support
Technical Forum
14.07.2009 09:08 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Freezer, du hast schon ganz recht. Wenn der CP1613 nicht als NW-Karte in der Windowssystemsteuerung angezeigt wird, dann kannst die sie unter "Windows" auch nicht nutzen. Die TCP-Verbindung zu den SPSen erfolgt parallel. Ich würde die sicherlich vorhandene On-Board-Ethernetkarte dafür verwenden, dann hast du auch eine Lasttrennung zwischen Anlagenkommunikation und dem Rest. |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
20.07.2009 15:55 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Lösung vom Siemens-Support:
Ihre Vermutung ist richtig. Es sieht so aus, als sei der sog. NDIS-Adapter, der die Karte zur Verwendung im Windows Netzwerk ermöglicht, nicht installiert. Zur Installation siehe Seite 33 in http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23554752 Bitte beachten Sie weiterhin, dass Sie bei installiertem NDIS-Adapter für den CP 1613 zwei IP Adressen haben, die sich unterscheiden müssen: 1. die IP des TCP Protokollstacks, der auf der Karte ist. Davon "weiss" Windows nichts. 2. Die IP des NDIS-Adapters. Diese steht unter der "Obhut" von Windows. DateianhangCP1613_VNC.pdf (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf