25.05.2013 11:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Über den Zähler allein nicht, aber über eine arithmetik am einfachsten! Oder wolltest du das ein tastendruck eine Zählung von 0-100 und beim nächsten Tastendruck von 100-200 ausgelöst wird? Dazu wäre das zweite Beispiel ein Ansatz, der aber noch nicht ganz ausgereift ist! Dateianhang100 Zähler.zip (50 Downloads) |
25.05.2013 14:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Jonny, in der Schaltungssammlung (Link unten) bzw. über diese ODER über SUCHEN (Search)ODER über die TAGS wäre insbesondere meine universelle Tastereingabeteilschaltung zu finden.... ...oder in meiner Antwort in folgendem Beitrag: Zähler mit flexibler Zählerstandänderung MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.05.2013 14:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das zweite Beispiel im Progi jetzt soweit angepasst, das die Zählrichtungen funzen, auch wenn zwei Tastenimpulse und mehr gegeben werden. Dann wird eben auf n*100 hoch, bzw. runtergezählt. Eine Anwahl der gegenrichtung ist nur nach Ende des aktuellen Zählvorganges möglich! Dateianhang100 Zähler.zip (49 Downloads) |
Folgen Sie uns auf