02.12.2014 11:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann musst Du eben 2 oder 3 MUXe verwenden und dementsprechend ansteuern. |
02.12.2014 12:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal, ob das Programm Deinen Anforderungen entspricht.
DateianhangZylinderprüfung.zip (66 Downloads) |
02.12.2014 14:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Evtl. hilft auch dieser Beitrag zum Thema. |
02.12.2014 15:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke an alle!!! Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Mein Hauptproblem bestand darin dass ich nicht wusste dass man Analog MUX hintereinander kaskadieren kann. bzw. wusste ich nicht wie man das macht. Bei allen Schaltplänen die ich im Netzt gefunden habe kann man unter Blockeigenschaften einen Verweis setzen. Diese funktion habe ich nicht wenn ich einen neuen Schaltplan erstelle. Ich habe unter dem Block ein "Plus" und wenn ich das öffne habe ich zusätzliche Anschlüsse. Damit kann man AnalogMUX dann verbinden. Villeicht kann ich damit jemand Helfen der das gleich eoder ein ähnliches Problem hat. im anhang ein Screenshot und das Programm von mir. Danke nochmal an alle für die schnelle Hilfe! Gruß Stefan-KS DateianhangDLZ mit Propventil.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf