31.08.2013 08:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, komm leider nicht weiter. Ich möchte die Logou.a als Steuereinheit für meinen Pool verwenden. D.h. ich bin absolut blutiger Anfänger. Hab vor ein paar Tagen mir die Software Demo geladen und angefangen einen Schaltplan zu entwerfen. Jetzt komm ich leider nicht mehr weiter und würde mich über Hilfe freuen. Der Pool soll mit Solar geheizt werden. Dazu soll einen Belimo SM24 SR den Kugelhahn vom Bypass temperaturbedingt öffnen bzw schliessen. Hier steh ich leider auf dem Schlauch... Über Tipps wäre ich sehr dankbar. Dateianhangchr.zip (107 Downloads) |
31.08.2013 12:38 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Die Logo ist eigentlich zur Pumpensteuerung angedacht. Die Umwälzung soll per Zeitschaltung erfolgen. Als Poolheizung ist ein Solarabsorber geplant.Sobald die Kollektortemp > Wassertemperatur ist, soll der Stellantrieb sm 24sr den 2 Wege Kugelhahn öffnen bzw schliessen. Die Suchfunktion habe ich bereits benutzt und werde diese in Zukunft weiter nutzen. Genauso wie die Hilfefunktion der Software. Anbei ein weiterer Versuch. Vorab ein Danke. Als Module hatte ich gedacht: Logo Power 24V/2,5A 1x AM2 RTD 1x AM2 AQ 1x PT 100 Fühler 2x DM16/24 1x Dateianhangchr1.1.zip (134 Downloads) |
31.08.2013 18:52 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Sollwert sind 30 Grad Celsius. Danke. Inbesondere für deine Beharrlichkeit. |
01.09.2013 10:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich glaube ich habs hinbekommen. Falls jemand nochmal drüber schauen mag, würde mich das freuen. Dateianhangchr1.2.zip (114 Downloads) |
01.09.2013 11:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Merker M1 bis M3 können entfallen, AI1 und AI2 müssen zu AI3 und AI4 werden da sie am Erweiterungsmodul angeschlossen sind! Ansonsten würde das so funktionieren! Hab mal noch ein paar Änderungen gemacht! Dateianhangchr1.22.zip (129 Downloads) |
01.09.2013 11:31 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo mmcb, also willst Du den Stellantrieb steuern und nicht regeln? |
01.09.2013 16:24 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
@motimonti: Danke @190B: Der antrieb soll zwangsgeteuert werden.
|
01.09.2013 21:32 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Da hast Du Recht. Der Antrieb ist nicht neu. Daher die Auswahl. |
02.09.2013 17:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
@190B: Hast Du Bedenken. Welche wären das?
|
Folgen Sie uns auf