19.02.2014 14:13 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers Kenpachi
|
19.02.2014 14:54 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (10) |
hallo, spannendes thema. auf wikipedia findet man folgendes zum thema WoL: Magic Packet Die Netzwerkkarte wartet auf ein so genanntes Magic Packet (Schutzmarke von AMD), bei dessen Empfang der Rechner eingeschaltet wird. Das Datenpaket ist entweder direkt an die Netzwerkkarte adressiert oder wird als Broadcast verschickt. Es enthält sechsmal in Folge den hexadezimalen Wert FF; unmittelbar danach erscheint die ununterbrochene 16-malige Wiederholung der MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Dieser Inhalt kann in ein beliebiges Paket (z. B. IP, IPX) verpackt sein. Es existieren viele Software-Tools (z. B. etherwake für unixähnliche Betriebssysteme), um solche Pakete zu versenden. Wenn man das also annimmt, muss man lediglich ein Telegramm an den Betreffenden PC erzeugen. Dabei stellen sich 2 Aufgaben: 1. Telegramm erstellen: z.B. einen DB anlegen, der die Nutzdaten enthält. Diese sind ja recht einfach zu ermittel: 12xF + 16xMAC-Adresse des "schalfenden" PCsin Folge. 2. Die Nutzdaten wegschicken. Am besten als UDP-Broadcast. Ob und wie genau das geht, kann ich allerdings nicht sagen. Viel Erfolg! EDIT: Schau mal hier nach: http://www.heise.de/netze/artikel/Port-Forwarding-224180.html |
Zuletzt bearbeitet von: Hans0815 am: 19.02.2014 15:15Zuletzt bearbeitet von: Hans0815 am: 19.02.2014 15:15 |
|
12.05.2017 09:48 | |
Beiträge: 70 Bewertung: (0) |
Hat dazu schon jemand was auf die Reihe gestellt? Eine 1515SP PC wird von einer 1515 2PN aufgeweckt bzw sollte... Gruß |
01.06.2017 08:18 | |
Beigetreten: 08.04.2013 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 72 Bewertung: (11) |
Was genau hast du in der SPS eingestellt? Ich dachte, du wolltest einen PC wecken und nicht eine SPS? |
Folgen Sie uns auf