11.07.2014 08:16 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 25.01.2021 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Ich Grüße euch, habe eine kleines Problem, das ich auf die schnelle nicht erklären kann. Habe meine Schaltung für unseren Prüfstand geschrieben was soweit auch klasse Funktioniert. Wo ich jetzt keine Lösung habe, und auf eure Hilfe zähle, ist der Zählerstand vom Istwert 1. Mit dem Baustein B028 kann ich den Zyklus bis auf 159999 einstellen und an dem Istwert 1 B030 den aktuellen Zählerstand auslesen kann. Der Istwert 1 B030 zählt aber leider nur bis 32767 und hält an, wobei ich den Istbaustein B030 auf den Wert 150000 eingestellt habe. Was kann oder soll ich ändern, damit der Baustein B030 weiterzählt und nicht bei dem Wert 32767 stehen bleibt, ich bin davon ausgegangen das ich mit der Ein- und Ausschaltgrenze die belibtesten Werte einstellen kann. Danke schon für die Hilfe oder Info´s. Gruß No@el DateianhangSHS Kabeltest 26.06.14.lsc.zip (22 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.07.2014 15:54Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.07.2014 15:53Überschrift geändert nach splitten von /tf/WW/de/Posts/104845 |
|
11.07.2014 13:13 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 25.01.2021 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon so versucht, doch leider ohne einen Erfolg. Das Programm bleibt trotzdem bei 32767 stehen. Könnte da vielleicht das Problem von der Ausschaltverzögerung B106 kommen, der den Impuls für das weiterzählen gibt?? Die anderen zwei Eingänge am B009, sind nur Taster. Viellecht hat noch jemand einen Idee. Gruß No@el |
Folgen Sie uns auf