03.08.2017 07:48 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers petersmove.
|
03.08.2017 07:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 22228 Bewertung: (2980)
|
Hi, was kommt den für eine Meldung bei der installation? Gruß Christoph |
03.08.2017 08:00 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050) |
hi, hast du evtl, nur ein Update auf SP1 und keine Vollinstallation? hier gibt es eine komplette Installation inkl Trial Lizenz von V13 SP2: SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL Download Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
03.08.2017 10:31 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Die installierte Winwows Version ist leicht zu bestimmen, wenn man <Win><Pause> drückt.. Ja es gibt einen Patch: https://support.microsoft.com/de-de/help/15090/windows-7-install-service-pack-1-sp1 STEP 7 V13 SP1 läuft laut Lieferfreigabe unter folgenden Windows 7 Versionen:
Und laut Wikipedia ist built 7600 ohne SP1 Das könnte also das Problem sein. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 03.08.2017 10:33:10 |
|
Folgen Sie uns auf