03.06.2014 09:46 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo wer kann mir da weiterhelfen zu dieser Schaltung... siehe zip file Waschanlage für Teile mittels Robotzuführung - NotAus / Reset / Meldetexte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Reset der Gesamtanlage bei NotAus 2. Meldetexte und Vor.- / Nachlaufzeit auf TD Display einstellbar F-Tasten... 3. Was noch fehlt - gesamt Betriebszeit der Anlage auf TD Display abrufbar 4. später Fehlerdiagnose auf SD Karte Ablauf der Anlage: --------------------------- 1. Grundstellung beim Einschalten - Haube offen 2. Start wenn Sensor/Schalter betätigt-> Haube fährt zu -> Ablauf des Waschprg. 3. Wenn fertig -> Haube auf -> Freigabe Signal -> Quit wenn Robot fertig... 4. Bei NotAus kpl. Reset der Anlage mittels Reset-Taste... Grundstellung Haube offen Mfg. Th. Meier DateianhangWaschanlage.zip (26 Downloads) |
03.06.2014 10:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Was genau erwartest Du denn? |
19.06.2014 16:20 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo zusammen, hab ein Problem kann das Logo Programm nicht auf die Steuerung laden --> Fehlgeschlagen Kann sich einer mal das Programm ansehen wo es hakt... ![]() ![]() Danke im Vorraus Th. Meier
DateianhangAbsaugung_Graphit_Version_2_test.zip (13 Downloads) |
19.06.2014 16:54 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Das ist eine 6ED1 052-1MD00-0BA7 Klar sieht das noch nicht geordnet aus wird schon... da Fehlen noch die Meldetexte für das TD ...
Mfg, Thomas |
19.06.2014 16:56 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hab das mal umgstellt Geräteauswahl dasteht dann I3 nicht unterstütz??? Mfg. Thomas
|
19.06.2014 16:58 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Erst durch die Geräteauswahl manuell habe ich das Programm übertragen können... Mfg. Thomas
![]() |
Folgen Sie uns auf