17.11.2016 13:25 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Den Sensor habe ich ausgesucht. Ich möchte nun den Füllstand der Zisterne an einer Anzeige darstellen/visualisieren. Dazu suche ich einen Tip. |
17.11.2016 14:33 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Warum nicht der 0 - 1,6 bar? Das sind auch noch 16 m Wasserhöhe. |
17.11.2016 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Beispiel für die Anzeige. Zum Ausgang: Da habe ich deine erste Frage zum Ausgang auch nicht verstanden. Deshalb meine Nachfrage. DateianhangZisterne.zip (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.11.2016 15:13 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Ich habe mir mal erlaubt, den Meldetext von Ixo zu erweitern, dass man dann auch sieht, wie eine Volumenberechnung aussieht. Ich habe dafür eine Zisternen Grundfläche von 2×3 m zugrunde gelegt. EDIT: Ixo, ich habe dir mal eine PN geschickt. Zwecks einer Frage, die hier nicht herpasst. DateianhangZisterne_Meldetext_erweitert.zip (48 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ingo_Moritz am: 17.11.2016 15:16:57 |
|
Folgen Sie uns auf