22.09.2021 09:53 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 01.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich verwende eine 0BA8 12/24. Mit einer Druckpegelsonde 4-20mA wird der Wasserstand in einem Brunnen gemessen. Mit einer Tauchpumpe wird dieser entleert. Die Software habe ich soweit fertig. Über einen Analogverstärker habe ich den Wasserstand schon auf Liter umgewandelt. Den Wasserverbrauch möchte ich jetzt über den steigenden Wasserstand ermitteln. Somit soll nur der steigende Analogwert addiert werden. Kann mir jemand helfen? Grüße, Harry ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/22/2021 13:04:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.09.2021 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Dann lade doch mal dein Programm als ZIP-Datei hoch. |
22.09.2021 17:18 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 01.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo! Der Baustein B006 soll für die Berechnung verwendet werden. Ich möchte wissen, mit wieviel Wasser sich der Brunnen das ganze Jahr füllt. Die Liter kann man dann auch in m³ umwandeln. Grüße, Harry DateianhangBrunnen Test.zip (130 Downloads) |
22.09.2021 17:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Hall TSPVBL, Unabhängig von deinem Programm hab ich in der Zwischenzeit mal was erstellt. Vielleicht kannst Du damit was anfangen. Gruß Ella_68 DateianhangAddierer.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 09/22/2021 17:43:21Programm angefügt |
|
Folgen Sie uns auf