27.04.2012 12:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Integrierte Webserver gibt es bei der Logo nicht, das wäre auch so ein Wunsch von mir für die nächste Generation !! Lösungen habe ich schon gesehen, zum Beispiel mit dem einem LAN-Schaltmodul von Pollin welches mit einem Smartphone angeseteuert worden ist. Da gab es mal ein Video bei Youtube, evtl. finde ich es noch mal. Ansonsten schau mal die Beiträge durch. |
27.04.2012 12:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, also für die "nächste Generation" wünsche ich mir erst mal die Beseitigung aller Bags und eineige Programmierteschnische Erweiterungen (wie hier im Forum ja publiziert) - ein WEBSERVER für die LOGO ist m. E. "Luxus hoch drei" - aber wer weis was die zukunft alles bringt??? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2012 13:05 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das Beseitigen der bekannten Mängel wünschen wir uns doch schon seit der 0BA5/6 ... Ein Webserver wäre aber ein sehr schöner Luxus |
27.04.2012 14:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
J A - zugegeben.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.05.2012 20:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (2) |
Mit logomonitor von Quirex konnen sie einfag ein smartphone aplikation anfertigen um die steurerung moglich zu machen. http://logomonitor.quirex.nl/ |
03.05.2012 08:29 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Eine weitere Lösung ist folgendes: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.05.2012 23:48 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (3) |
Schau mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=YDGbD692Fjc |
11.05.2012 15:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Interessant wäre es jedenfalls erstmal für das Heimnetzwerk.... mit 0BA7 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.05.2012 17:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich persöhnlich komme mit der Sache LogoMonitor und Libnodave nicht klar. Es fehlt mir aber auch die Zeit damit ich mal in Ruhe ein Test-Projekt erstellen kann. Es wäre ja mal schön, wenn jemand mit Erfahrungen in dem Bereich eine Step-by-Step Anleitung erstellen könnte. Über ein HMI bzw. SmartServer eine Verbindung zur Logo aufzubauen und diese zu bedienen ist sicherlich eine relativ einfache Möglichkeit, aber eben kostspielig weil ein HMI mit der Funktion nicht gerade günstig ist. Da hat man aber gleich eine Oberfläche, eben die die man für's HMI programmiert hat. Hier z.B. hat jemand sowas mit Net-IO App und AVR-Webserver gelöst. Ist aber halt auch ein steiniger Weg bis dort hin.... aber klasse umgesetzt |
Folgen Sie uns auf