26.10.2014 12:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Kann ich die DataLog über den Webserver auslesen und speichern oder muß ich das immer über die Logo Soft machen? Danke im voraus? |
28.10.2014 18:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Richtig. Aber die anderen bleiben auf der SD-Karte erhalten. Schau Dir mal meinen Dateianhang an. Dort ist unter anderem das Inhaltverzeichnis der 2GB SD-Karte, eine csv-Datei von heute morgen bis heute abend (30-20 csv). Dort wurden genau die 20.000 Datensätze, welche Siemens als Maximum pro csv-Datei angibt, eingetragen und im Anschluß sofort eine weitere erstellt. Und wenn man sieht, wie groß eine csv-Datei ist, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele auf eine Karte passen. Ich habe mal die 20.000 Datensätze grob überflogen, ich konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen. DateianhangDataLog.zip (339 Downloads) |
29.10.2014 10:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke! Habe ich mir runtergeladen. So wie deine muss eine DataLog aussehen. So sah meine aus! (aber das war noch bei der 7er) Dateianhang2014-10-29_103529.pdf (291 Downloads) |
29.10.2014 10:40 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Sieht wirklich seltsam aus.... |
Folgen Sie uns auf