14.04.2017 18:05 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, siehe Anhang geht mein Projekt voran, aktuell noch mit vielen belegten Eingängen. Da sollen mal 4 Eingänge durch einen analogen ersetzt werden (anderes Thema hier im Forum). Es geht um mein Badfenster. Im Einsatz nur Taster. Motor hat keine Endschalter, daher Endposition durch Ansteuerungszeit realisiert. Mein Problem ist, wenn ich das Fenster öffne, läuft eine Zeit ab, dann wird automatisch geschlossen. Ich kann aber durch wiederholten Tastendruck auf öffnen die Zeit nicht erneut aktivieren. Es läuft also die Zeit weiter und kann nur durch den Reset am RS gelöscht werden. Wenn bei geöffnetem Fenster dann Stop gedrückt wird, soll eine andere Zeit ablaufen zum automatischen Schließen. Auch dort, (gleiches Problem) kann die Zeit nicht neu aktiviert werden. Leider finde ich nicht eine Möglichkeit das umzusetzen. Bin mit der Logo8 noch nicht so fit. (die alte Mitsubishi Logo hat aber funktioniert auch mit Neuaktivierung der Zeit. Kann diese Logo leider nicht mehr auslesen wie das realisiert wurde. Danke euch vielmals. Gruß Taifuhn DateianhangAuto Schließen keine Neuaktivierung möglich.zip (51 Downloads) |
14.04.2017 21:25 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Können Sie klar Problem definieren? So etwas wie im anhang? DateianhangRaampje.zip (31 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 14.04.2017 22:14:19 |
|
17.04.2017 09:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Das wäre mal eine Möglichkeit im Minimalausbau. Über Die beiden Richtungstaster wird eine Ausschaltverzögerung gestartet. So lange diese dann läuft, wird der Motor angesteuert. Jeder Tastendruck startet die Zeit neu. Durch den Stop oder die Gegenrichtung, wird der Fahrbefehl abgebrochen.DateianhangBadfenster.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf