Industry Online Support
Technical Forum
15.06.2010 22:48 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo neulau2, kennst Du diesen Beitrag aus dem Produkt Support? Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? Windows 7 wird bestimmt kommen. Nur wann???? Im Forum sind verschiedene Diskussionen bei denen es darum geht STEP 7 trotzdem zum Laufen zu kriegen. Hier mal ein Link zum Erstbesten Thema in der Richtung das ich eben gefunden habe: Windows 7 Viel Erfolg Sabine |
16.06.2010 19:09 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, Natürlich wäre das auch eine Möglichkeit ... wie siehts denn mit vista aus? Jürgen |
17.06.2010 06:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
soweit ich weiss wird step 7 V5.5, welche im august erscheinen soll windows 7 unterstützen. vista würd ich persönlich nicht nutzen, weil es mir einfach als OS nichts taugt (meine meinung!). vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf