15.09.2008 13:58 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und werde aus den FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408nicht wirklich schlauer. Suche auch ein Kabel um den CP 5512 mit einer S7 zu verbinden, also ein flexibles zum Mitnehmen. Wer hat Rat? |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 15.09.2008 16:08neue Überschrift nach Splitting referenzierten FAQ eingefügt |
|
15.09.2008 16:32 | |
Beiträge: 75 Bewertung: (13) |
6ES7 901-0BF00-0AA0 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.09.2008 22:23 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, ich weiß nicht, es gibt viele Dokumente zu dem Thema... viel zu lesen. J_Bell |
17.09.2008 10:57 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo freezer86, "Suche auch ein Kabel um den CP 5512 mit einer S7 zu verbinden, also ein flexibles zum Mitnehmen. Wer hat Rat?" meiner meinung nach benötigst du nur pin 3 und 8. sprich du nimmst zwei 9pol. sub-d stecker und verbindest die pins 3 und 8 miteinander. das sollte schon reichen um die kommunikation vom pc zur S7 aufzubauen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|