04.01.2015 18:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4203) |
Das von dir ausgesuchte TD ist ein abgesetztes Textdisplay, kannst du an die 0BA6 anschließen. Allerdings gilt zu beachten: Kein Feuchtigkeitsschutz, benötigt 24V DC Spannungsversorgung und das Anschlusskabel an die Logo hat eine Länge von 2,5m. https://mall.industry.siemens.com/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%226ED1055-4MH00-0BA0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Ede%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E |
07.01.2015 20:32 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo habe jetzt das Programm ausgelesen. Bin etwas verwundert, das da nicht mehr drinnen ist. Aber das wird dann wohl so sein, denn es läuft ja. Kannst die Schaltung ja mal überprüfen. Füge auch einen schnell erstellten "Schaltplan" mit den Komponenten und Verdrahtungen als PDF mit an Was ich jetzt erreichen möchte ist : - auf die "Pfeiltasten möchte ich Funktionen ausführen Pfeil links = Nur die Spülpumpe 1x drücken = 5 Sek spülen / gedrückt halten = Dauerspülung Pfeil oben = Spülung incl. Trommeldrehung 1x drücken = 5 Sek spülen + Trommeldrehung Pfeil rechts = Nur Drehung Trommel Drehung solange mal Taste drückt Pfeil unten = evtl. später eine andere Funktion Ich nehme an das meine Verdrahtung wohl geändert werden muss. Vermute folgendes Von Q1 (2) nicht mehr auf das Relais >A1 sondern auf F5 Neu Q2 (1) Anschluß von L1 Neu Q2 (2) auf F4 Wird das Relais dann noch benötigt ? Dann soll ja noch das Log TD angeschlossen werden. Die Funktionen von oben hätte ich dann gerne auch auf dem TD . Wenn es geht noch Abfragen : - wann letzte Spülung - wie oft wurde gespült bzw. der Trommler gedreht Schön wäre es , 2 Programmdateien zu erhalten. Hoffentlich ist das jetz nicht zuviel verlangt. Bin auch gerne bereit, irgendetwas zu "Spenden" Kaffeekasse etc. Bitte mitteilen. Danke schon einmal im Voraus Wolfgang DateianhangAthos_Ist.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: WSK am: 07.01.2015 20:33 |
|
07.01.2015 20:33 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
hier der Schaltplan
DateianhangTF_SchaltplanL3.pdf (125 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: WSK am: 07.01.2015 21:01 |
|
07.01.2015 20:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4203) |
Hallo WSK, ich schau mir die Sache mal an. |
07.01.2015 21:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4203) |
Wodurch wird denn die Trommel gedreht? Das Programmauch nur einen Ausgang. |
08.01.2015 09:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4203) |
Ich habe mal etwas fertig gemacht. Die Automatiksteuerung habe ich nicht geändert. Die geforderten Handeinschaltungen per Cursortasten sind integriert. Zusätzlich zwei Meldetexte: 1 x Anzeige Antriebe Ein/Aus und 1 x Anzeige, wann letztes mal gespült wurde. Letztes Spülen gilt im Augenblick die letzte Einschaltung der Spülpumpe, egal ob Hand oder Automatik. Zwischen den beiden Meldetexten kannst du mit Cursor Up/Down hin und her blättern. Wenn die Cursortasten Schaltfunktion ausüben sollen, muss zusätzlich die ESC-Taste gedrückt werden. DateianhangAthos_Neu.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.01.2015 19:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4203) |
Hatte noch mal deinen Beitrag durchgelesen und hatte gesehen, dass du auch die Anzahl der Einschaltungen der Spülpumpe und des Filters angezeigt haben möchtest. Habe ich jetzt noch nachgepflegt. Neue Version im Anhang. Nein, es muss dann nichts geändert werden, wenn das TD angeschlossen wird. DateianhangAthos_Neu.zip (79 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.01.2015 20:09 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
welche Tasten müssen gedrückt werden um die Meldungen abzufragen ? |
Folgen Sie uns auf