17.02.2012 14:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Ich bin neu hier im Forum und habe direkt meine ersten Fragen. Die Suchfunktion hat mir leider nicht die erwünschten Resultate geliefert. Vorhanden ist: LOGO! Starter Box 12/24 RCE LOGO! Erweiterungsmodul 8xEin / 8xAus 24V DC Folgendes möchte ich mitder LOGO realisieren: Für zweiFotodioden wird jeweils eine eigene kleine Elektronik "entwickelt", welche ein brauchbares Signal (0-10V) für die Logo liefert. Diese zwei Werte möchte ich nun mit der Logo vergleichen. Z.B. mittels Subtraktion. Ist der Wert positiv soll ein Motor nach links drehen, ist der Wert negativ dann soll er nach rechts drehen. Nun habe ich bereits mehrfach gelesen, das man einen Schrittmotor nicht direkt über die LOGO ansteuern kann, bzw das es nicht sinnvoll ist. (Transistorausgänge zu langsam) Da mein gewünschter Ablauf jedoch extrem langsam ist, (max 2 Schritte pro Sekunde) mache ich mir doch noch Hoffnungen.... Wäre es möglich, einen bipolaren Schrittmotor via die Transistorausgänge langsam zu bewegen in die gewünschten Richtungen?Kann mandie einzelnen Schritte"zählen"? Bräuchte nur einen Start sowie einen Stoppunkt. Genaue Positionierung muss nicht gemacht werden, er muss sich legedlich je nach Signal (Subtraktion positiv oder negativ)nach links bzw nach rechts drehen bis zu einer maximalen Anzahl Schritte. Als "Anregung" habe ich folgendes Dokument gelesen: http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf Ist meine Idee machbar mit einer LOGO oder eher Unsinn? Wäre ein extrem langsam drehender Motor (z.B. via Getriebe auf 1U / min) eine bessere Variante? Das ganze wird nur "Modellbaumässig" realisiert, handelt sich also um kleine Motoren / Schrittmotoren. Damit soll eine Art "Klappe" (max 200g schwer) via Gestänge bewegt werden. Suche gezielt nicht den einfachsten Weg, da das ganze im Zuge einer Diplomarbeit stattfindet. Besten Dank schon im Vorraus für eure Hilfe! Liebe Grüsse Oliver |
Zuletzt bearbeitet von: OWE am: 17.02.2012 14:34Zuletzt bearbeitet von: OWE am: 17.02.2012 14:33Zuletzt bearbeitet von: OWE am: 17.02.2012 14:32 |
|
17.02.2012 17:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das sollte machbar sein. Im Anhang mal ein Beispiel für eine Schrittmotorsteuerung Vor/Zurück. Stammt nicht aus meiner Feder, sondern wurde von mir nur für V/R angepasst!. DateianhangHalbschrittmotor2.zip (92 Downloads) |
17.02.2012 17:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! So könnte der Vergleich der beiden Eingänge aussehen! Du mußt bei der Ansteuerung des Schrittmotors natürlich auf die Belastbarkeit der Transistorausgänge (0,3A) achten. DateianhangAnalogvergleich.zip (85 Downloads) |
17.02.2012 18:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Aller guten Dinge sind drei! Im Anhang mal ein komplettes Beispiel mit Zähler für die Impulse. Der Starwert des Zählers ist auf 1000 eingestellt, um in der Simu eine Reaktion in beide Richtungen zu haben. Über dn freien R-Eingang des Zählers kann ein definiertes setzen des Zählers bei einer Referenzfahrt realisiert werden. Viel Spaß beim testen und weiterentwickeln! DateianhangAnalogwert für Schrittmotorsteuerung.zip (87 Downloads) |
21.02.2012 19:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
@ Monti. Du meintest sicher den Beitrag ? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf