07.05.2021 06:41 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Je nach Zahlenwerte für den Zähler und die Zykluszeit ließe sich die Genauigkeit auch erhöhen, dafür müsstes du aber für beide Werte die Minimal- und Maximalwert angeben. Man kann mit größeren Zahlen auch direkt rechnen, wenn man etwas Aufwand betreibt. Das bringt aber nur Sinn, wenn am Ende ein Maximalwert von 32767 herauskommt. Das können dann 32767 Stunden, 3276,7 Stunden oder 327,67 Stunden sein, sonst gibt es einen Überlauf. Im Anhang ist ein Beispiel, wie man einen Zählerwert ohne Umweg der Konverter auch direkt durch 36 teilen kann, das erhöht den möglichen Zählerwert auf 36 x 32.767 > 999.999. Nur mal so als Anregung. M.f.G. Scorp DateianhangWoody1.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf